结果:找到"EAGLE KiCAD FreeEDA Fritzing",相关内容25条
- Cam文件如何让eagle显示呀?
- Cam文件如何让eagle显示呀?
- 所属专栏: PCB打样 标签: cam files eagle 发帖人:Allenx5 发帖时间:2023-11-09 15:54:00
- KiCAD6.0求生成bom和坐标的插件??
- 最近使用了KiCAD6.0,论坛里面的那个插件用不了。提示如下:importmf_toolasmfTraceback(mostrecentcalllast):File"<input>",line1,in<module>File"C:\Users/cai_d/OneDrive/文档/KiCad/6.0/scripting\plugins\mf_tool.py",line39print'Refisinvalid%s'%oldRef^SyntaxError:Missingparenthesesincallto'print'.Didyoumeanprint('Refisinv...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2022-02-08 15:23:00
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?
- LCEDA什么时候支持KiCad工程的导入导出呢?KiCad也是开源的EDA工具,既然支持商业EDA工程的导入,顺便也支持下开源EDA的导入导出难度也不是很大。
- 所属专栏: Layout布线 标签: LCEAD KiCad 发帖人:taotieren 发帖时间:2020-12-10 23:30:00
- 【教程】导出立创EDA文件为Kicad格式
- 这里只提供连接,具体用法需要自行摸索了。转换PCB,原理图不支持https://wokwi.com/easyeda2kicadhttps://github.com/wokwi/easyeda2kicad转封装,这个作者小哥还在开发中https://github.com/RigoLigoRLC/LC2KiCad
- 所属专栏: 使用教程 标签: Kicad 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-10 19:44:00
- 【工具】KiCAD一键导出生产文件。坐标,BOM,以及Gerber
- 更新了之前的工具KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件一次性导出坐标文件,BOM文件,以及Gerber文件。工具会将钻孔文件的槽孔会根据孔径转换成多个普通孔,也可以在脚本中保留槽孔不转换使用方法:1复制mf_tool.py和gerber_drill.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令:importmf_toolasmfmf.GenSMTFiles()或者在[工具]->[外部工具]下执行GenManufactureDocs命令。4BOM文件和位置文件会以CSV格...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD SMT 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-08-24 11:23:00
- 【试验】用钢网手工贴装SMT打样的剩余器件
- SMT打样了一块板子,上面的有好几片不能贴的密脚器件,需要拿回来自己装。本人手比较残,总是确定不好上锡量,决定搞一块钢网来刷未贴装的器件,然后用风枪吹。于是做了个SMT打样加钢网手工贴装的试验板。SMT打样的板子已经贴了一些器件,做钢网要贴合得好,必须在这些已经贴装的器件上开孔。器件在画封装的时候都会做一个边界层,可以用来检测是否干涉。在KiCad中这一层叫Courtyard,我把已经贴装的器件的边界层复制到Paste层,然后再用合并了边界层的Paste层去做钢网,这样已经贴装的器在钢网上就是一个和它边界一样大的孔。下钢网单的时候只能单独下,因为已经SMT的PCB订单不能再下钢网了。下单的时...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-07-27 12:22:00
- 【工具】KiCAD导出SMT贴片机用的坐标文件和BOM文件
- KiCAD生产文件生成器使用方法:1复制mf_tool.py到"[KiCad安装目录]\share\kicad\scripting\plugins"路径下2在KiCAD的Python命令行窗口中键入下列命令importmf_toolasmfmf.GenMFDoc()3BOM文件和位置文件会以CSV格式存放在电路板相同目录下注意:GenMFDoc()会改变电路板的钻孔原点。建议先用GenMFDoc()生成BOM文件和位置文件,再生成Gerber文件。生成的BOM文件和坐标文件可以直接在sz-jlc.com进行贴装工具下载地址https://github.com/xtoolbox/kicad_t...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 工具 KiCAD 发帖人:XToolbox 发帖时间:2018-05-04 15:18:00
- 有提供Eagle用的SMT支持元件封装库的计划吗
- 有提供Eagle用的SMT支持元件封装库的计划吗用其他来源的封装库不敢不手动校对麻烦了点
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 封装库 Eagle 发帖人:Fate 发帖时间:2018-03-11 03:40:00
- eagle用户|金属化开槽,指定丝印位置,smt贴片定位孔,等
- 内个,我是eagle用户,因为平常开发都在LinuX下。有几个问题,一直没有搞明白。(1)金属化开槽,用milling层,gerber文件也导出了,但是做出来没有。。。只能用很多焊盘拼在一起,感觉不优雅,drc会出一坨错误,还得一个一个ignore。有没有更推荐的做法?(2)用gerber文件时,无法给出工厂序列号丝印,正常情况问题不大,但是以后是否有可能修改?(3)生产smt时,定位孔无法指定。。。。这个有点儿尴尬,有没有改进可能?(4)何时可以提供双面贴片服务?(5)能否提供两种的免费颜色?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: eagle 发帖人:chopin1998 发帖时间:2017-09-26 09:14:00
- 非主流EDA软件
- 各位有没有用过非主流EDA软件,例如AutodeskEAGLE或KiCAD或Fritzing或FreeEDA?体验如何?本人现在基本上是KiCAD为主。
- 所属专栏: PCB打样 标签: EAGLE KiCAD FreeEDA Fritzing 发帖人:xcvista 发帖时间:2017-09-21 13:48:00
返回